This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4552:FDA反馈电阻值

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4552, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/614145/ths4552-fda-feedback-resistors-values

部件号:THS4552
主题中讨论的其他部件: TINA-TI

大家好,

在我的项目中,我使用的是IQ调制器(LTC5599)和IQ调制解调器(CMX7164),我在将调制解调器的IQ输出连接到IQ调制器输入时遇到了两个“问题”。

1.调制解调器的I或Q输出的直流共模电压为1.6V,而调制器所需的直流电平为1.4V直流

2.调制解调器的I或Q输出的最大负载为20千欧,而调制器的输入阻抗约为1千欧

以下是IQ输入和输出规格:

调制器输入:

调制解调器输出:

我考虑使用双路全差动放大器(例如THS4552),因为IQ接口是差分的,我想使用单芯片来解决这个问题。 通过使用此解决方案,我可以使用单芯片将调制解调器连接到调制器,并且可以使用FDA的VCOM引脚调整1.4V共模直流电平

我在使用FDA方面没有太多经验...通过查看不同FDA的应用说明,我注意到所有FDA都具有相对较低 的反馈电阻器(1-2千欧姆), 这会产生几千欧的输入阻抗,而我需要至少保持20千欧以上的输入阻抗。

问题1:

我是否可以使用较大的反馈电阻值? (20-100kohm)-对FDA性能有何影响?

问题2:

是否有人能就此问题提供不同/更好的解决方案?

还有一件事值得提及-我的基带带宽相对较低,只有几KHz宽。

谢谢大家!

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    要回答您的问题:

    1.是的,可以为THS4552使用较大的反馈电阻值。 这种折价将在频率响应方面有所降低,FDA输出的噪声将增加4kTRf。 如果基带带宽在几kHz宽的范围内相对较低,那么我认为将RF值增加到20kohms (或对于G>1V/V更高)不会对带宽产生重大影响。

    2.我认为使用THS4552 FDA进行电平转换和缓冲操作是进行I/Q调制的最佳方法。 您可以使用以下THS4552 TINA-TI电路,该电路针对调制解调器和调制器之间的应用进行了优化。 THS4552通过输出CM 1.4V的单5V电源工作,因为该器件具有轨对轨输出。 如果所需的输出摆幅较高,则最好将THS4552电源(如+CM/-1.1V)置于输出3.9 的中心位置,以实现最大输出电压摆幅。  

    以下是相同的TINA-TI电路: e2e.ti.com/.../THS4552_5F00_IQMod.TSC

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit:
    非常感谢您的详细回答和模拟!
    调制器所需的输出摆幅为1Vp-p差动(或500mV单端),因此在1.4V直流偏移量上使用3.3V单电源时应该可以正常工作...
    再次感谢,您给了我们很大的帮助。
    此致,
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在我关于使用FDA将IQ调制解调器连接到IQ调制器的最后一篇文章之后:
    我需要将我的输出通用电压调整为1.4V左右,而FDA的IQ输出以3.3V/2 =~1.65V为中心。
    我想知道我是否可以使用一个简单的电阻器并联到分压器底部电阻器,而不是将1.4V的外部直流电源连接到Vocm引脚?
    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/5633.3365.1.png谢谢!
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    您可能只需将180k电阻器设置为GND,即可将Vocm输入电压设置为1.4V。 但是,我不会依赖 内部60k欧姆电阻器的精确度来设置声码输入电压。 相反,我建议使用以下分压器电路,以便在设置精确的1.4V声码的同时,分离或最小化内部60k电阻器的影响。

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit,

    我将在EVB上尝试此解决方案。

    感谢您的帮助!

    David