Other Parts Discussed in Thread: OPA857
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/604882/device-selection
主题中讨论的其他部件:OPA857你(们)好
我正在寻找光电二极管的跨阻抗放大器,它具有以下功能。
-单电源3.3V或5V
—差分输出
-带宽:>150MHz
- I/V转换电阻:10Kohm - 20kohm
-如果有,拆卸夹紧电路和直流电源
您是否有解决方案?
我认为OPA857很近,但我想要一个更高的性能。
BestRegards