This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设备选择

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA857

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/604882/device-selection

主题中讨论的其他部件:OPA857

你(们)好

我正在寻找光电二极管的跨阻抗放大器,它具有以下功能。

-单电源3.3V或5V

—差分输出

-带宽:>150MHz

- I/V转换电阻:10Kohm - 20kohm

-如果有,拆卸夹紧电路和直流电源

您是否有解决方案?

我认为OPA857很近,但我想要一个更高的性能。

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    遗憾的是,我们没有比OPA857更高速度的差分输出互阻抗放大器。 我们的下一个最佳解决方案是使用高速运算放大器,然后使用将单端转换为差动的全差动放大器。 这是否适合您的应用?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jacab

    感谢您的回复。

    我们可以考虑您提到的差分放大器解决方案。

    如果您有好的设备作为跨阻抗放大器,如果您能介绍,将会非常感谢。

    BestRegards