This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR117:从板侧供电

Guru**** 2768975 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR117, XTR300, XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/609741/xtr117-powering-from-board-side

部件号:XTR117
主题中讨论的其他部件: XTR300XTR111

您好,

我们正在为两者寻找1个可编程输出

4–20mA或
0–10V输出

XTR117看起来很适合使用5V参考。

查看我们的数据表,它在电缆上具有“隐含功率”。
如果我们想从主板上获得动力,设计会如何改变?
下面是数据表中的图片。

非常感谢您的帮助,Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我收到了以下反馈:

    此配置需要3线设备。
    XTR300设计用于电压和电流输出。
    XTR111可以创建带有运算放大器的电压输出,以缓冲RSET节点,如电压输出数据表部分所述。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已离线回答问题。 如果还有其他需要帮助的地方,请告诉我们。