Other Parts Discussed in Thread: XTR117, XTR300, XTR111
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:XTR117 主题中讨论的其他部件: XTR300, XTR111
您好,
我们正在为两者寻找1个可编程输出
4–20mA或
0–10V输出
XTR117看起来很适合使用5V参考。
查看我们的数据表,它在电缆上具有“隐含功率”。
如果我们想从主板上获得动力,设计会如何改变?
下面是数据表中的图片。
非常感谢您的帮助,Keith