主题中讨论的其他部件:LOG114, TL441, TL441-EP, LOG104
LOG112AIDR 是目录(商业)零件,我们正在寻找汽车或铣刀规格等级的替代零件。 TI是否还提供任何额外的屏蔽以提高长期可靠性? 我们的要求是零件在45 C环境温度下的使用寿命为25年。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好Ke Su:
Precision Amplifier产品组的对数放大器(例如LOG104,LOG112和LOG114)没有MIL-Spec型号。 有一个日志放大器产品,即具有增强性能的TL441和军用版本,分别为TL441-EP和TL441AM。 这些由TI的Hi-Rel Logic产品组处理。
TL441与LOG104 - LOG114有很大不同,因为它用于电压输入,而其他设备则更适合电流输入。 这表明它们的用途非常不同。
您可以在此处找到有关TL441AM军用版本的更多信息:
此致,Thomas
精密放大器应用工程
Ke,
TI通常仅为非常大的请求提供额外的屏蔽; 如果您想与我分享您的LOG112年消费目标预测(请随时向我发送私人消息),如果您想进一步讨论筛选货件的可能性,请随时这样做。
但是,我想向您指出LOG112质量报告(请参阅下面的链接),特别是"寿命测试"指标,其中我们将77台设备的样品尺寸置于125°C的恒定温度条件下,并在连续运行1000多小时后观察到零故障。 根据此信息,我们的质量团队估计,假设60 % 的置信水平和45°C下的24小时连续运行,LOG112的平均故障时间约为20年。 再次请注意,这只是一个工程评估,实际设备性能会有所不同,但即使在非军事等级,我们估计该设备的性能也将非常接近您的长期需求。
e2e.ti.com/.../LOG112-Qual-Report-w-d.pdf
感谢您对TI日志放大器产品的关注。
Christopher Stemple
产品营销-精密放大器