This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG112:高可靠性要求

Guru**** 2908310 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG114, TL441, LOG112, TL441-EP, LOG104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/603005/log112-high-reliability-requirement

部件号:LOG112
主题中讨论的其他部件:LOG114TL441TL441-EPLOG104

LOG112AIDR 是目录(商业)零件,我们正在寻找汽车或铣刀规格等级的替代零件。 TI是否还提供任何额外的屏蔽以提高长期可靠性?  我们的要求是零件在45 C环境温度下的使用寿命为25年。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ke Su:

    Precision Amplifier产品组的对数放大器(例如LOG104,LOG112和LOG114)没有MIL-Spec型号。 有一个日志放大器产品,即具有增强性能的TL441和军用版本,分别为TL441-EP和TL441AM。 这些由TI的Hi-Rel Logic产品组处理。  

    TL441与LOG104 - LOG114有很大不同,因为它用于电压输入,而其他设备则更适合电流输入。 这表明它们的用途非常不同。  

    您可以在此处找到有关TL441AM军用版本的更多信息:

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可能的TI可以执行LOG112AIDR的任何筛选程序以删除离群值并提高长期可靠性?

    谢谢!

    Ke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ke,

    TI通常仅为非常大的请求提供额外的屏蔽; 如果您想与我分享您的LOG112年消费目标预测(请随时向我发送私人消息),如果您想进一步讨论筛选货件的可能性,请随时这样做。  

    但是,我想向您指出LOG112质量报告(请参阅下面的链接),特别是"寿命测试"指标,其中我们将77台设备的样品尺寸置于125°C的恒定温度条件下,并在连续运行1000多小时后观察到零故障。 根据此信息,我们的质量团队估计,假设60 % 的置信水平和45°C下的24小时连续运行,LOG112的平均故障时间约为20年。 再次请注意,这只是一个工程评估,实际设备性能会有所不同,但即使在非军事等级,我们估计该设备的性能也将非常接近您的长期需求。

    e2e.ti.com/.../LOG112-Qual-Report-w-d.pdf

    感谢您对TI日志放大器产品的关注。  

    Christopher Stemple

    产品营销-精密放大器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christopher:

    感谢您附加定性报告。

    关于质量报告的一些问题。

    (1) HTOL测试样本量为77台,每批77台,对吧? TI将从多少批次中提取样本? 每个样品测试1008小时? TI是否会不断从不同批次收集样品,累计器件工作时间并监控适配率?

    (2) ELFR是17 DPPM,您可以分享任何计算或测试来得出此数字?

    (3)我注意到装配现场是OSE-台湾,这条生产线是否符合任何汽车或铣削规格零件的要求?

    我将联系我们的供应链并向您提供数量信息。

    谢谢!

    Ke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ke,

    1)是的,HTOL样品大小是指77台设备/批次。 对于LOG112,仅使用了一个批次进行HTOL鉴定,每个样品在125°条件下进行了1008小时的测试,没有发现任何故障。 不能,TI不会持续从各种批次中收集样品-我们会在怀疑质量问题时逐个处理潜在质量问题。

    2)终身可靠性方程主要基于Arrhenius方程;有关计算方法的完整明细信息,请参阅"可靠性术语"页面- www.ti.com/.../reliability_terminology.page

    3)台湾装配厂实际上生产的是AEC-Q100和符合密耳规格的设备,但这些认证并不适用于所有生产线。

    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris:

    请提供您的联系信息。 电子邮件和电话? 我想与您讨论筛选选项。

    谢谢!

    Ke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ke,

    请随时发送电子邮件至cstemple@ti.com,以便我们进一步讨论。

    请提供以下信息:

    • 年度数量预测
    • 项目生产开始日期
    • 要筛查的特定感兴趣参数
    • 超过25年使用寿命的任何其他军事需求

    Christopher Stemple

    产品营销-精密放大器