请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MPY634 您好,
首先,我想强调,我正在开始电子电路之旅,所以我对非常基本的,也许不清楚的解释表示歉意。
我想将MPY634用作电路中的模拟分频器。 我有两个信号(我们将它们称为X和Y),我想进行以下计算:
输出电压=(X-Y)/(X+Y)
X和Y的振幅可能在0V至2V之间变化。
我使用了MPY634应用程序,如以下屏幕截图所示:
在此设备输出的配置中,我应该接收到:Vout = 10V (Z2- Z1 )/(X1-X2 )+ Y1。
Y1已接地。 要获得分母的总和,我使用的是反相放大器。
我面临的问题是,当我在MPY634的输入上应用各种信号时,设备每次都达到饱和点。
例如,如果(Z2-Z1)= 1且(X1-X2)= 2 V,则输出I测量输出电压= 13,35
对于计数器=0 Vout =0
但是,当分母为10V时,计数器为2V Vout = 1,1V时,从应用角度来看,我不能使用仍为10V的分母。
我的问题是,是否有办法禁止将计数器乘以10V以避免达到饱和点?
提前感谢您的帮助。
此致,
Wojtek