This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MPY634:分频器应用-如何禁用乘以10V

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: MPY634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/599970/mpy634-divider-application---how-to-disable-multiplying-by-10v

部件号:MPY634

您好,

首先,我想强调,我正在开始电子电路之旅,所以我对非常基本的,也许不清楚的解释表示歉意。

我想将MPY634用作电路中的模拟分频器。 我有两个信号(我们将它们称为X和Y),我想进行以下计算:

输出电压=(X-Y)/(X+Y)

X和Y的振幅可能在0V至2V之间变化。

我使用了MPY634应用程序,如以下屏幕截图所示:

在此设备输出的配置中,我应该接收到:Vout = 10V (Z2- Z1 )/(X1-X2 )+ Y1。
Y1已接地。 要获得分母的总和,我使用的是反相放大器。

我面临的问题是,当我在MPY634的输入上应用各种信号时,设备每次都达到饱和点。
例如,如果(Z2-Z1)= 1且(X1-X2)= 2 V,则输出I测量输出电压= 13,35
对于计数器=0 Vout =0
但是,当分母为10V时,计数器为2V Vout = 1,1V时,从应用角度来看,我不能使用仍为10V的分母。

我的问题是,是否有办法禁止将计数器乘以10V以避免达到饱和点?

提前感谢您的帮助。

此致,

Wojtek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Wojciech:

    我看到您在分隔器配置中使用MPY634,并且需要立即考虑一些事项。

    1.您使用的电源为+-5V,但根据数据表,最小工作功率为+-8V。 您的+-5V电源在两个方面损害了设计。 您将更快地接近10V输出摆动限值,并且不会根据数据表操作零件。 考虑将电源升至+-8V。 请注意,MPY634的所有规格都是在+-15V电压下使用MPY634指定的,因此您可以使用此电源获得最佳性能。

    2.10V乘数是比例系数(SF)。 您不能禁用它,但可通过在-Vs和零件的SF引脚之间连接外部电阻(RSF)将其降低到3V。 这可以在数据表中看到,确定RSF的公式是:RSF = 5.4kOhm *(SF/(10-SF))。

    Peter Iliya
    精密放大器产品系列
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Peter,

    非常感谢您如此快速且有帮助的回答。

    在我的最后一个项目中,我使用了+-15V的电源。 我错误地制作了一张旧示意图的屏幕截图,我很抱歉。
    我在上一个POST中提到的测量是使用+-15V电源进行的。

    请您写下更多有关此SF针脚的信息,它是如何操作的以及用途是什么?
    读过几次数据表后,我仍然不清楚。

    提前感谢您的参与。

    此致,
    Wojciech
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Wojciech:

    我无法用MPY634 DIP和试验电路板再现您的问题。 使用您的原理图,我将X和Z电源连接到直流电源,可以看到部件成功地分配信号,即使是低信号,例如(Z2-Z1)= 1V,(X1-X2)= 1V。

    以下是需要考虑的几件事。
    1.确保Z和X的信号源以及+Vs和-Vs的电源都连接到同一公共节点。 这可能是从Z和X输入到公共接地的下拉电阻器,或将X,Z源的公共端连接到您的公共电源。 我做了后一个,但总的来说,偏置电流需要一个直流回路。

    2.电路与1uF X7R和47uF电解电容器在接地的+Vs和-Vs电源上工作。 当我没有这些电容器的时候,我确实看到了一些噪音和来自电源的铃声,所以如果你的电源由于任何原因比我的更吵,你可以在这里切换47uF电解电容器看看这是否有帮助。

    需要深入研究数十年的文档才能知道,但SF引脚连接到IC内的X,Y和Z电流源的晶体管基座。 当电阻器连接SF引脚和Vs-引脚时,这会将所有这些基座拉至不同的电压。 这将改变所有三个X,Y和Z电流源的电流水平,从而改变跨导率和有效增益。 因此,这就是将SF引脚拉至不同电压时整体转换功能增益的缩放方式。

    Peter Iliya
    精密放大器Tucson