请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:XTR111 您好,
我有两个关于XTR111电压到电流转换器的问题:
1) Rload能否连接到与XTR111连接到的GND不同的GND?
2)我在XTR111上使用了信号和电源,一个普通直流电源,几乎在大学的每个实验室都可以找到。 我使用分压器将输入信号从20 V降至约4 V。Rload (150欧姆)与电源连接至同一GND。 将Rset调整为2500欧姆,以便5 V应提供20 mA电流。 但是,当我将VSP连接到20 V时,直流电源从20 V电压模式进入0.4 A和1.7 V电流模式。有人知道原因是什么? XTR111可能有故障?
感谢您提前提供的帮助!