This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:将Rload连接至与XTR111 GND不同的GND,如果电源连接至XTR111,则会出现压降

Guru**** 1810440 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR111
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/605042/xtr111-rload-be-connected-to-a-different-gnd-than-the-gnd-of-the-xtr111-voltage-drop-if-power-supply-connected-to-xtr111

部件号:XTR111

您好,

我有两个关于XTR111电压到电流转换器的问题:

1) Rload能否连接到与XTR111连接到的GND不同的GND?

2)我在XTR111上使用了信号和电源,一个普通直流电源,几乎在大学的每个实验室都可以找到。 我使用分压器将输入信号从20 V降至约4 V。Rload (150欧姆)与电源连接至同一GND。 将Rset调整为2500欧姆,以便5 V应提供20 mA电流。  但是,当我将VSP连接到20 V时,直流电源从20 V电压模式进入0.4 A和1.7 V电流模式。有人知道原因是什么? XTR111可能有故障?

感谢您提前提供的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jan,

    将Rload连接到不同的接地不一定是问题,但接地之间的差异会影响回路的合规电压,因此,如果两个接地之间存在显著的潜在差异,则可能会导致问题。

    您使用什么电阻值来生成输入信号? 这与您的电源端接至相同的GND,正确吗? 听起来,您尝试从电源中获取更多电流,然后它能够提供20V电压,您可能需要增加分流器的电阻。 XTR111不应消耗大量电流,肯定不会在400mA附近。

    此致,
    Zak Kaye
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zak,

    感谢您的回答。 是的,它端接到同一个GND。 它不能是分压器,因为我不仅使用1兆欧姆,而且只要只有XTR111连接到电源,这种情况就会持续发生。 这n´t,除了XTR111之外,我还没有连接试验电路板上的任何其它设备。 正如您所提到的,XTR111不应消耗接近400mA的电流,我认为目前的XTR111 I可能有故障。 我´ll给它一个新的´ll。 再次感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚在新主板上试用了一台新的XTR111,并更换了旧的主板,使电路保持不变。 它现在很完美。 似乎是XTR111或主板出现故障。