This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA225:关于INA225'的内部电阻器

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/611992/ina225-about-ina225-s-internal-resister

部件号:INA225

你(们)好

我有两个问题。

我的客户正在考虑INA 225。

INA 225的电阻值在数据表上为空白。(例如,图41)

请告诉我每个电阻器的值。

另一个E2EQA将电阻值写为±30 % ,但我想知道具体的目标值。

此外,是否有更多反馈电阻器来确定增益?

因为增益组合是4。

由于我的客户正在考虑单向检测,客户正在考虑附加图41中的附件数据表。
当负载电流为0 mA (Vsense = 0 mV)时,四种增益类型中每种的输出电压是多少?

条件是VCM = vs = 24 V

此致,

小泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ozawa:

    感谢您在E2E论坛上发布信息。
    所示图表实际上与零件本身没有关联,它们仅用于举例说明设备的工作方式。
    通常硅上的内部电阻器没有电路上外部使用的绝对值,但是它们经过匹配和微调,可实现高精度和低温度漂移。

    不能通过在外部添加或移除电阻器来更改增益,因为过程中的变化,不能为多个零件计算此增益。

    最后,当负载电流为0mA时,输出将等于偏移电压。 该值为标称±75mV,最大±150mV。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛斯-桑,你好

    感谢您的支持。
    请让我再问一个问题。

    哪一项会改变此设备的增益?

    ①Rs阻抗
    ②Feedback招聘人员

    此致

    小泽
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ozawa:

    通过将引脚GS0和GS1切换至VCC或GND (如下表所示)来选择增益:

    对于流经RS电阻器的相同电流,更改其值将更改输出信号,但增益将保持固定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请允许我来谈谈。
    数据表P18中对其进行了如下提及。
    请kΩ,kΩ kΩ 的阻抗通常为525-2 Ω(由500-1 Ω 反馈和25-2 Ω 输入组合而成)
    电阻器)从每个设备输入到参考端子。

    反馈电阻器是否会根据增益水平变化?

    此致,
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Naoki,

    是的,它是增益和反馈系统的一部分,但不是唯一的一部分,请参见下图:

    下半部分仅用于设置偏移。 上半部分是设定增益的部分。 这是通过零件内部的开关完成的,更改GS0和GS1线路的输入阻抗将不会对增益产生直接影响:它们被接受为逻辑1或逻辑0,与任何其他数字输入一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛斯,您好!

    感谢您的回复。
    我明白了。

    客户想知道反馈电阻器的增益值。
    您能告诉我反馈电阻器的价值吗? 或者,您能否告诉我
    输入电阻器的值?

    此致,
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我被告知每个输入的等效电阻约为1.3千克,但我不知道整个电路是如何的。

    我提醒大家,数据表中的图表是一个插图模型,而不是零件内部的实际模型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛斯,您好!

    感谢您的回复。
    我会向客户反馈这些信息。

    非常感谢,
    Naoki Aoyama