Other Parts Discussed in Thread: LM393-N
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM393-N 你(们)好
我使用LM393-N作为基本比较器设置。
参考电压(连接到引脚3) 通过来自1.930 - 2.723v的基本分压器电路设置
VIN (连接到引脚2),因为电压输入可能因1.6 和2.8 而异
当Vref设置为>=Vin 2.2 时会发生此问题,然后即使在小于30mV时,Vin也可以切换输出状态
我注意到设置的Vref越多,Vref和Vin之间的差异就越大,从而改变输出状态。
当Vref= 2.617 时,我只需要Vin = 2.335v就可以使输出跳闸到低电平。
比较器提供3.3V电压