This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393-N:输入电压和输出切换差

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/604820/lm393-n-difference-input-voltage-and-output-switching

部件号:LM393-N

你(们)好  

我使用LM393-N作为基本比较器设置。  

参考电压(连接到引脚3) 通过来自1.930 - 2.723v的基本分压器电路设置  

VIN (连接到引脚2),因为电压输入可能因1.6 和2.8 而异

当Vref设置为>=Vin 2.2 时会发生此问题,然后即使在小于30mV时,Vin也可以切换输出状态

我注意到设置的Vref越多,Vref和Vin之间的差异就越大,从而改变输出状态。

当Vref= 2.617 时,我只需要Vin = 2.335v就可以使输出跳闸到低电平。

比较器提供3.3V电压  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    巴沙尔,

    能否提供完整的示意图? 我怀疑电路和设备的综合滞后可能会影响您所观察到的情况。

    最佳。

    -简
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是设置。

    只是想告诉大家我已经尝试拆下反馈电阻器(270k),一切都是一样的。  

    我还使用了另一家供应商的另一个比较器,它运行良好。

    另一条评论:当我尝试用5V电源为电路供电时,比较器似乎在该范围内工作良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bashar你好!

    LM393-N要求输入范围为0至Vcc-1.5V (25C时)。 对于Vcc=3.3V,Vref和Vin都必须在0到1.8V之间。

    如果您需要轨对轨操作,我们可以帮助您找到合适的设备。

    最佳。

    张建
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jian:

    我在周五看到数据表时注意到了这一点。 共模输入电压范围为0 -Vcc-Vcc 1.5~2  

    这说明了当Vref >=2.2V时,要使其正常工作所面临的困难

    谢谢你