This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:输入与VCC

Guru**** 2556430 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2903, TINA-TI, LMV393, LM393, LM339, TLV1704, LMV339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/613389/lm2903-input-vs-vcc

部件号:LM2903
主题中讨论的其他部件: TINA-TILMV393LM393LM339TLV1704LMV339

我使用LM2903比较LVPECL信号和参考信号以获得LVCOMS输出信号。

我在数据表中看到Vin-应比VCC低2V。 但另一位工程师表示,如果输入电压为2V,而VCC为3.3V,则可以。

我在TINA-TI进行模拟,并得到了我的同事所说的结果。 但我得到的结果是使用Rohm PSpice模型进行模拟时所描述的数据表。

请确认TI LM2903输入电压是否应低于VCC 2V。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,usar:

    我看到两种不同的设备。 您询问的是LM2903,但正在使用LMV393进行模拟。 虽然功能相当,但它们在电气方面是不同的。

    有效的LVPECL范围是1.6 至2.4V。

    LM2903的指定输入范围为0V至1.5V,低于V+(用于室温,或2V用于超温)。 对于3.3V电源,最大输入电压为3.3V - 1.5V = 1.8V。 因此,有效输入范围为0至1.8V -小于共模电压。

    SIM中使用的LMV393具有指定的输入范围,即低于V+(温度过高)时为0V至0.7V。 对于3.3V电源,最大输入电压为3.3V - 0.7V = 2.6V。 整个1.6 至2.4V LVPECL范围有效,SIM和设备都应正常工作。

    但对于LM2903,VOL的200mV以外的所有值都高于有效输入范围。 由于两个输入在大多数时间都在共模范围之外,因此输出可能不正确。 您可能会看到"奇怪"的结果。 即使它看起来在直流和低速下工作,响应时间也会受到严重影响(慢得多)。

    工程师可能是指LM2903/LMx39系列具有的"独特功能",如果至少有一个输入处于合法电压范围内,输出将是正确的-但在这种情况下, 参考电压和"高"信号均超出范围-因此输出将不确定。

    但不会丢失所有数据...由于它是比较器且绝对电压值不是必需的,您可以将输入除以(衰减)一半,以获得合法输入范围内的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    非常感谢。

    我在Tina没有看到LM2903。 我看到数据表中LM393和LM2903的Vin和V+要求相同。

    似乎只有VIN-有要求,但VIN+没有。 您可以为我再次确认吗?  

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Wei,

    您使用的型号适用于LM_V_339 - LM339的低电压优化版本。 这是一种完全不同的设计,采用不同的流程。

    注释2的措辞使其听起来就像反相输入可以在上面,但另一个输入也是类似的。 请参阅LM339应用程序一节的8.2 .2.1 (PG11)部分。

    简而言之-它仍然不允许您在您声明的条件下"合法"操作。

    正如我所说,这似乎在工作台上工作,但单位之间的差异以及温度的变化最终会导致脱漏。 我假设,由于它位于PECL线路的末端,数据速率将会很快。 在输入电压范围之外工作将严重减慢响应时间,因为输入级没有完全偏置,带宽也会降低。

    如果您不能修改电路,则切换到LMV339,它是所需的“额外”余量(并且速度稍快)。 或具有R-R输入(完全0至3.3V输入范围)的TLV1704。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:
    明白了! 非常感谢。

    此致,