请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:INA333 德拉斯,
我对INA333的增益设置有一些疑问。
下面是我的测试。
V+=5V,V-=0V,VIN-=0V,Vref=0V, 信号源是VIN+的130mV输入方波。
我发现输出增益与我设置的不同,总是在2.x倍左右。
| VIN (mV) | 输出电压(mV) | RG | 增益设置 | 实际增益 |
| 130 | 178. | 10万 | 二 | 1.37 |
| 130 | 230 | 22k | 6. | 1.77 |
| 130 | 262. | 10公里 | 11. | 2.02 |
| 130 | 262. | 5.1K | 21. | 2.02 |
| 130 | 276. | 1k | 101. | 2.12 |
| 130 | 276. | 510R | 197 | 2.12 |
| 130 | 276. | 100R | 1001. | 2.12 |
我的测试是否有问题?
谢谢。