This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:增益设置问题...

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/610258/ina333-gain-setting-issue

部件号:INA333

德拉斯,

我对INA333的增益设置有一些疑问。

下面是我的测试。

V+=5V,V-=0V,VIN-=0V,Vref=0V, 信号源是VIN+的130mV输入方波。  

我发现输出增益与我设置的不同,总是在2.x倍左右。

VIN (mV) 输出电压(mV) RG 增益设置 实际增益
130 178. 10万 1.37
130 230 22k 6. 1.77
130 262. 10公里 11. 2.02
130 262. 5.1K 21. 2.02
130 276. 1k 101. 2.12
130 276. 510R 197 2.12
130 276. 100R 1001. 2.12

我的测试是否有问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    您无法在单电源配置中对INA的VIN-进行接地,因为内部运算放大器无法将其内部反相输入驱动到接地。 如果您使用单电源,则需要输入端有共模电压。 要最大程度地提高输出摆幅,您需要输入信号在中端电源处具有共模电压,在您的情况下为2.5V。 您可以使用此计算器来帮助您了解INA333在所需配置中的局限性: www.ti.com/.../ina-cmv-calc

    此致,
    Zak Kaye
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zak Kaye,

    您的意思是我需要在VIN+和VIN-之间增加2.5V电压,对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter,

    为了使INA333在其线性输入电压范围内运行,您必须提升输入共模电压,而不是差动电压,高于负轨或0V -请参阅下面的Vref=0V和Vref=2.5V的VCM vs输出图; 这可以通过输入电压电平转换来实现,但为了进一步帮助您,您需要指定所需的INA333增益,并提供显示驱动输入电压信号的确切驱动电路。