Other Parts Discussed in Thread: INA188
你(们)好
我正在使用一种设备,该设备可测量来自低阻抗源的低放大差分信号(500 NV-10 UV)。
有人能告诉我放大器的输入电压偏移(最佳情况下为1 UV)是否是不能超过的硬性限制吗?
非常感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Vasilis,
关于TI运算放大器和仪表放大器的输入偏移电压,您会注意到数据表中有两个相关值-典型值和最大值。
典型值表示高斯分布(或67 %)上的一个标准偏差,这意味着每100台设备中有67台设备在使用数据表中注明的条件进行测试时,其输入偏移值等于或低于典型值。 请注意,典型的数据表值代表此分布的上限,我们的大多数设备实际上具有非常接近零的测量偏移值。 µV µV下面的INA188输入偏移分配;典型输入偏移电压额定值为25 μ V,但请注意,大多数分布集中在0 μ A周围,这意味着大多数出厂设备的输入偏移电压接近零。
感兴趣的其他偏移值是最大值。 最大值是测试值,每个具有最大值的放大器在出厂前都经过测试,以确保设备规格不超过最大值;任何偏移超过最大值的测试设备都将被丢弃。 µV µV以INA188为例,最大输入偏移值为55 μ A,任何出厂设备都不可能出现超过55 μ A的偏移-同样,假设用于生成数据表值的测试条件相同。
因此,为了回答您的问题,假设您指的是TI的仪表放大器的最大输入偏移值,只要您遵守数据表中列出的相同测试条件,随附的放大器将不会超过数据表的最大值。
Christopher Stemple
产品营销-精密放大器