This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 仪表放大器输入偏移

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: INA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/603225/instrumentation-amplifier-input-offset

主题中讨论的其他部分:INA188

你(们)好

我正在使用一种设备,该设备可测量来自低阻抗源的低放大差分信号(500 NV-10 UV)。

有人能告诉我放大器的输入电压偏移(最佳情况下为1 UV)是否是不能超过的硬性限制吗?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vasilis,

    关于TI运算放大器和仪表放大器的输入偏移电压,您会注意到数据表中有两个相关值-典型值和最大值。

    典型值表示高斯分布(或67 %)上的一个标准偏差,这意味着每100台设备中有67台设备在使用数据表中注明的条件进行测试时,其输入偏移值等于或低于典型值。 请注意,典型的数据表值代表此分布的上限,我们的大多数设备实际上具有非常接近零的测量偏移值。 µV µV下面的INA188输入偏移分配;典型输入偏移电压额定值为25 μ V,但请注意,大多数分布集中在0 μ A周围,这意味着大多数出厂设备的输入偏移电压接近零。  

    感兴趣的其他偏移值是最大值。 最大值是测试值,每个具有最大值的放大器在出厂前都经过测试,以确保设备规格不超过最大值;任何偏移超过最大值的测试设备都将被丢弃。 µV µV以INA188为例,最大输入偏移值为55 μ A,任何出厂设备都不可能出现超过55 μ A的偏移-同样,假设用于生成数据表值的测试条件相同。  

    因此,为了回答您的问题,假设您指的是TI的仪表放大器的最大输入偏移值,只要您遵守数据表中列出的相同测试条件,随附的放大器将不会超过数据表的最大值。  

    Christopher Stemple

    产品营销-精密放大器