主题中讨论的其他部件: LM7301, INA250, INA301, INA200, INA139, INA199
我们正在尝试设计一种设备来检测特定的可配置电流值阈值,能够在MCU中产生中断并将其唤醒。
(F1_GeneralSch)我们有一个由12伏电源供电的2线预保证传感器,它提供的电流值在4-20毫安之间。 一旦MCU被唤醒,它必须测量线路传感器上的电流值,因此不能修改此电流值。
我们正在考虑将检测系统分为三种不同的状态(F2_Detection电路Sch),但我们不知道您是否可以提供特定的标准解决方案来直接处理我们的鼠标,或者单独处理这些不同的部分。
我们对检测器件的第一个近似值(F3_Detection电路Simulation),是使用理想的运算放大器组件的:但我们不知道如何选择正确的元件和配置值,因为我们用理想的OA´s进行了模拟,但它可能无法实现此功能。
1-使用Rshut转换电流电压值,而不修改电流传感器线路。 I=4mA -> Vrshut = 399.8mV || I=20mA -> Vrshut = 2V
2-我们希望将Rshut电压调整/转换为更合适的电压范围,使比较更容易(下一阶段),而不会达到OA上的饱和值。
Vrshut=399.8mV -> Vout =1.2V || Vrshut=2V -> Vout =6V ||增益=3。
我们不知道这2个阶段是否可以使用INA250-Q1完成。
3-最终阶段由比较器组成,其中阈值由Vref电压设置(可使用电位计手动配置)。 此阶段最简单,因为我们添加了之前的电压自适应阶段。
对于此部分,我们将使用LM293P或LM7301,并使用分压器来设置Vref。
您是否有任何集成溶液或本设备的近端? 您是否有其他电路单独处理每个阶段?
´s最大程度地减少对电路元件的消耗是非常重要的。