This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA250-Q1:带阈值的电流感应电路,可唤醒MCU

Guru**** 2813405 points

Other Parts Discussed in Thread: INA250-Q1, LM7301, INA250, INA301, INA200, INA139, INA199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/603078/ina250-q1-current-sensing-circuit-with-threshold-to-wake-up-mcu

部件号:INA250-Q1
主题中讨论的其他部件: LM7301INA250INA301INA200INA139INA199

我们正在尝试设计一种设备来检测特定的可配置电流值阈值,能够在MCU中产生中断并将其唤醒。

(F1_GeneralSch)我们有一个由12伏电源供电的2线预保证传感器,它提供的电流值在4-20毫安之间。 一旦MCU被唤醒,它必须测量线路传感器上的电流值,因此不能修改此电流值。

我们正在考虑将检测系统分为三种不同的状态(F2_Detection电路Sch),但我们不知道您是否可以提供特定的标准解决方案来直接处理我们的鼠标,或者单独处理这些不同的部分。

我们对检测器件的第一个近似值(F3_Detection电路Simulation),是使用理想的运算放大器组件的:但我们不知道如何选择正确的元件和配置值,因为我们用理想的OA´s进行了模拟,但它可能无法实现此功能。

1-使用Rshut转换电流电压值,而不修改电流传感器线路。 I=4mA -> Vrshut = 399.8mV || I=20mA -> Vrshut = 2V

2-我们希望将Rshut电压调整/转换为更合适的电压范围,使比较更容易(下一阶段),而不会达到OA上的饱和值。
Vrshut=399.8mV -> Vout =1.2V || Vrshut=2V -> Vout =6V ||增益=3。

我们不知道这2个阶段是否可以使用INA250-Q1完成。

3-最终阶段由比较器组成,其中阈值由Vref电压设置(可使用电位计手动配置)。 此阶段最简单,因为我们添加了之前的电压自适应阶段。

对于此部分,我们将使用LM293P或LM7301,并使用分压器来设置Vref。

您是否有任何集成溶液或本设备的近端? 您是否有其他电路单独处理每个阶段?

´s最大程度地减少对电路元件的消耗是非常重要的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adrian:

    感谢您在E2E论坛上发布信息。

    首先,我想澄清,鉴于并联和电路电流的低值,INA250不是测量所需电流水平的最佳选择。 此外,您似乎是指您的电路示意图,但我无法找到 所附的示意图。 您是否能够向我提供更多详细信息?

    据我所知,您有一个低功率设置,传感器永久连接,达到特定的输出阈值时,它应唤醒MCU以执行其他任务。 我不清楚这是应该由4-20mA回路供电,还是当这个回路实际上是由同一个电源供电至MCU时,有哪些电压轨,如果电路中已经有感应电阻器,以及这种电阻的值是多少。

    为了获得最佳线性,我建议使用INA200或更多功能的INA301,两者的增益均为20, 作为可能的解决方案。 后者可通过直接比较输出与 从电位计,DAC或电阻器获得的给定参考电压来执行比较, 它可以 与MCU连接,既可以作为模拟电压(对于值= 4.7R的感应电阻器,为376至1880mV;对于值= 10R的感应电阻,为800至4000mV),也可以作为触发中断的数字输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯,您好!

    感谢您的快速回答。

    很抱歉给您造成了麻烦,但我尝试附加原理图文件,但失败了。

    通过这些文件,您应该可以获得有关电流环路传感器的疑问的答案,以及我们使用运算放大器解决方案的初始方法。

    我们有一个传感器线路,由12v (外部电池)供电,并且传感器线路上有传感器堆栈电流电平(4-20mA,由于预保证电平)。 使用此电池,我们有一条连接其他设备电路的单独电源线。

    一个真正重要的规范是阈值的电压参考,因为此Vref应使用电位计(由用户)和伏特计手动设置,因此"电流-电压转换阶段"的输出值必须足以用于比较系统(或之前必须已计算)。

    我们将检查您推荐的INA200和INA301功能或两者,但我们认为它们存在一些问题:

    INA200比较器具有固定的Vref,我们需要能够对其进行修改;INA301具有有限的电源值范围,我们需要使用12v电源,而不需要电压调节器。

    感谢你的帮助

    %%%%%%%%%%%%%%%

    --> F1_GeneralSch

    %%%%%%%%%%%%%%%%%

    -->F2_Detection电路 通道

    %%%%%%%%%%%%%%%%%

    -->F3_Detection电路SimulationSch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adrian:

    感谢您提供更多信息/

    以下是我对你的赛道的看法:

    • 电源电压未调节,因此输入上的任何故障都可能导致比较器触发MCU。 我建议尽可能使用电脑控制器,因为如果出现任何电源故障或变化,这将提供所需的净空。
    • 与上述情况类似,应调节比较器参考电压,以便设定点不会改变。
    • 比较器应添加滞后,以便输出稳定接近阈值。 本文档 是一个很好的参考。

    INA139或169可在没有调节器的情况下直接供电,但应小心确保电源电压无噪音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Carlos:

    ´s对电路使用调节电源,特别是对参考电压进行调节,以避免意外性能,这是一个很好的主意。 感谢您提供有关OA´s滞后的信息,我们希望在电流-电压转换完成后将其包含在内。

    我们认为INA139/169有以下问题(F4_CurrentDivision): 当OA极化晶体管基座时,晶体管从来自传感器线路的冷接引脚中消耗电流,因此该线路上的电流将在主线路和芯片线路之间分配(我们尝试在图中的红色圆圈上显示), 因此,当MCU读取传感器线路(4-20mA)上的电流值时,它 已改变。

    谢谢!

    %%%%%%%%%%%%%%%%%

    F4_CurentDivision

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adrian:

    遗憾的是,我们的所有部件都有一些输入偏置电流,因此无法避免。

    但是,有些部件具有不同的偏置电流。 INA139的偏置电流仅为10uA (原理图仅具有代表性),当设置为12伏共模电压和25增益时。 增益是通过输出电阻器设置的,因此可以有效地使用分压器将其衰减到所需的任何增益,同时将偏置电流保持在规格的10uA,这只会在最小4mA回路电流方面增加0.25 % 错误。

    这是否可以接受? 当然,这假定共模电压为12伏。 我不知道当前测量发生在何处。 感应电阻器是否直接接地,或者设备是否会轻敲线路,需要进行差分测量? 如果是后者,差动电压是否大于12伏?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯,您好!

    ´s正在检查此偏置电流值,确实无法避免,但不能仅在您的设备中避免。

    通过您推荐的配置设置,我们可以在输出值上有一个可接受的范围,如果偏置电流或多或少,在4-20mA的整个范围内,将10uA保持在接近12v电源的位置,我们可以将此值设置为可接受的范围,并在测量过程后将其纠正。 然后,我们将采用INA139芯片,并在系统中检查评估板中的功能。

    感谢您的所有帮助,我们非常感谢。

    PD:如果需要,您可以将此提示标记为"已解决"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adrian:

    很高兴知道。 您的4-20mA回路是否也来自12V电源?

    本周我要对INA139进行一些测试,当然可以构建电路并进行一些测量,以供您参考。

    一旦我有这些信息可以分享,我会再回来的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adrian:

    按照承诺,我会运行一些测试。 由于您没有提到电路所需的共模电压,我决定评估几种不同的设备,并根据我的建议安全地播放,以满足您的所有要求。

    我建议使用下面电路的INA199 A1,以满足您所需的输出电压/增益。 请注意,设备的最小电源电压为11V,以便正确操作。

    输入偏置电流的测量值如下所示:

    20.012mA -输出= 9.98V

    偏置电流:

    • IN+:108uA
    • 英寸-:60uA

    170uA = 0.85 % 错误

    3.998mA -输出= 1.99V

    偏置电流:

    • IN+:44uA
    • 英寸-:10uA

    55uA = 1.4 % 错误

    以上测量基于高侧传感,当测量低侧时误差稍小。

    我使用了分压器来获得所需的电压电平,1.5K电阻器可以替换为相同值的电位计来调整比较器触发的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问候,

    感谢您对消费进行一些测试评估。 我们非常感谢。

    我们的电源线(12v)为整个电路(所有不同的零件和设备,以及传感器电流线)提供稳定的电压,因此您可以为INA199-A1供电,电压值与传感器线相同。

    我们认为INA-199A1对我们的色情也是有效的(我们认为它比INA139更合适,尽管功能非常相似),偏置电流消耗也是可以接受的。 ´ll购买这两种组件的一些样片,并尝试这些功能。

    感谢你能抽出时间。