This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV331:切换功能

Guru**** 2512605 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/603890/lmv331-switching-functionality

部件号:LMV331

我目前正在使用LMV331电压比较器。 现在设置为基本比较器。 下面是我的情景:

案例1:
VIN+= 3.3V

VIN-= 0伏

输出=高

案例1按预期工作。 VIN+> VIN-,因此输出应为高。

案例2:
VIN+= 3.3V

VIN-= 2.8V

输出=低。

案例2未按预期工作。 显然,VIN+仍大于VIN-,但输出已饱和。 为什么会发生这种情况?

数据表清楚地说明:

当非反相(+in)输入上的电压大于反相(-in)输入时,输出为高电压。 当非反相(+in)输入电压低于反相(-in)输入时,输出电压低。 因此,案例2应产生高输出,但事实并非如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电源电压是多少? 是否可以张贴示意图?

    谢谢。

    张建
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    看起来该部件在我们的其他主板上工作正常。 我相信我们的主板上只有一个不良的LMV331。

    谢谢