请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMV331 我目前正在使用LMV331电压比较器。 现在设置为基本比较器。 下面是我的情景:
案例1:
VIN+= 3.3V
VIN-= 0伏
输出=高
案例1按预期工作。 VIN+> VIN-,因此输出应为高。
案例2:
VIN+= 3.3V
VIN-= 2.8V
输出=低。
案例2未按预期工作。 显然,VIN+仍大于VIN-,但输出已饱和。 为什么会发生这种情况?
数据表清楚地说明:
当非反相(+in)输入上的电压大于反相(-in)输入时,输出为高电压。 当非反相(+in)输入电压低于反相(-in)输入时,输出电压低。 因此,案例2应产生高输出,但事实并非如此。