请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:THS4521 您好,
我正在尝试THS4521,作为无电阻配置的替代品。 放大器由0至5 V供电,VOCM设置为1V ,单端输入来自0.5 -1.5V。
该电路是一个简单的电路,单端输入连接到放大器的+ ve输入,+ve输出反馈到-ve输入。 没有来自-ve输出 的反馈,反馈中没有阻力
从+ve输出。 (差分负载为100欧姆)。
这确实有效,但有点嘈杂(每个信号上~1mV),但大多数这种情况会有差异地抵消。 这种用于G=2的单端->差分的方法是根本错误的吗?在反馈回路中使用电阻器是否可以获得更好的噪声性能?