This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4521:无电阻单端至差动输出

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/603527/ths4521-resistorless-single-ended-to-differential-output

部件号:THS4521

您好,

      我正在尝试THS4521,作为无电阻配置的替代品。 放大器由0至5 V供电,VOCM设置为1V ,单端输入来自0.5 -1.5V。

该电路是一个简单的电路,单端输入连接到放大器的+ ve输入,+ve输出反馈到-ve输入。 没有来自-ve输出 的反馈,反馈中没有阻力

从+ve输出。  (差分负载为100欧姆)。

这确实有效,但有点嘈杂(每个信号上~1mV),但大多数这种情况会有差异地抵消。 这种用于G=2的单端->差分的方法是根本错误的吗?在反馈回路中使用电阻器是否可以获得更好的噪声性能?  

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carl,您好!

    我不建议在没有任何反馈/增益设置电阻器的情况下使用THS4521,因为对于主要通过反馈来设置增益的设备来说,这是根本错误的。 我认为在反馈回路中使用电阻器会更好地实现性能(稳定性和噪声)。

    此致,
    Rohit