Other Parts Discussed in Thread: INA219, INA233
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:INA219 主题中讨论的其他部分: INA233
您好,团队,
如果INA219通过并联的实际电流为Iout = 0A,我们可以通过I2C读取电流为XA。 当Iout增加到YA时,读取当前值为(x+y)A
1.它是否由如下所示的ADC并联偏移引起?
2.如何校准偏差?
谢谢。
约翰尼