This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:当实际输出=0A时,通过I2C偏移电流值

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: INA219, INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/603917/ina219-offset-current-value-through-i2c-when-real-iout-0a

部件号:INA219
主题中讨论的其他部分: INA233

您好,团队,

如果INA219通过并联的实际电流为Iout = 0A,我们可以通过I2C读取电流为XA。 当Iout增加到YA时,读取当前值为(x+y)A

1.它是否由如下所示的ADC并联偏移引起?

2.如何校准偏差?

谢谢。

约翰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Johnny:

    感谢您在E2E论坛上发布信息。

    是的,读数是由设备偏移引起的,如果 您的应用需要该精度级别,则需要从总读取电流中减去。

    无法取消偏移。 选项如下所示:

    • 在启动时I = 0A,将读数保存为常数,并从所有未来测量值中减去
    • 切换到INA233,它是零偏移部分