This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA350:单位增益OPA350在10英尺 同轴电缆

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/602942/opa350-unity-gain-opa350-oscillates-when-driving-10-ft-coax-cable

部件号:OPA350

您好,

单位增益OPA350正在驱动一根10英尺RG-58电缆,该电缆端接在交流耦合50欧姆输入频谱分析仪中。

电路原理图粘贴在下面。 OPA350由+5V单电源供电。 ALA_MID为2.5V。

将两个输入相加是高增益200 kHz和300 kHz带通滤波器的输出。

除了所需的信号之外,频谱分析仪还显示了在109-112 kHz时的振荡,振幅很大。

当输出连接到附近的示波器(2英尺同轴电缆)时,没有振荡。

另一个线索是,当求和放大器的输入减少时,不会出现振荡。

将100欧姆与OPA350输出串联,消除振荡,但50欧姆没有影响。

任何见解都将受到赞赏。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David,

    OPA350能够在随动配置中直接驱动高达10uF的负载,因此这里还有其它工作(10英尺同轴电缆~1000pF),但您无法连接原理图。  您不能将原理图粘贴到此论坛帖子中-请单击右下角的使用富格式配对,然后使用上面的插入文件来附加您的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我要附上完整的原理图,从左到右显示TIA级,衰减/增益级和BPF段,然后是驱动电缆的运算放大器和运算放大器。 当衰减级打开晶体管时,振荡将消失。

    如前所述,在查看高阻抗示波器上的输出时不会出现问题。 驱动电流是否有问题? SA具有50欧姆输入。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../OPA350-Application-TINA-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David,

    OPA350应该可以驱动10英尺的同轴电缆(~1000pF)-参见下文。

    但是,根据输出信号的大小,OPA350可能能够驱动50欧姆负载,也可能不能驱动50欧姆负载。  数据表指定AOL仅在1kohm负载下(意思是Iout=+/-5mA),最大输出电流指定为+/-40mA -请参阅下面的数据表。