请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:OPA847 大家好,
我的客户询问我 是否有OPA847的打开/关闭毛刺级别(mV)数据。
我认为该值取决于测试条件,如下所示,但如果您有任何数据,您是否可以分享?
例如) G =+2、RL = 150Ω、VIN = 0
此致,
Yaita /日本距离
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.