This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA847:OPA847的故障级别

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA847

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/602451/opa847-glitch-level-for-opa847

部件号:OPA847

大家好,

我的客户询问我 是否有OPA847的打开/关闭毛刺级别(mV)数据。  
我认为该值取决于测试条件,如下所示,但如果您有任何数据,您是否可以分享?
例如) G =+2、RL = 150Ω、VIN = 0

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    八分三,

    我浏览了数据表和内部库,但无法找到有关打开/关闭故障的任何信息。 这是一个非常旧的设备(2002年发布)。

    谢谢!
    Keyur
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keyur-San,

    感谢您的友好回复。
    我明白了。

    此致,
    Yaita