This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2333:不断短路

Guru**** 2521990 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2333, OPA333, OPA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/602477/opa2333-keeps-shorting-out

部件号:OPA2333
主题中讨论的其他部件: OPA333OPA188

你好。

IM制作温度测量项目。 我们使用的是OPA2333,它会不断短路。 我们现在已经短接了2。 它们都工作大约30分钟,然后电源进入电流限制器。

这是我们将PT100设置为所需最大电阻的电路。 VSS =+5V。 VCC =-5V。

最让人烦恼的是,这里没有人能明白为什么它会短路(印刷电路板输出似乎没有什么问题)。 所以我想也许你们中的一些人可以解释为什么?

我们还剩下一个OPA2333,我们想在尝试之前解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nicolai,

    您表示您使用 的是VSS =+5V。 VCC =-5V,即通过OPA333的电压总计为10 V。 OPA333的绝对最大电源额定值为7 V (+/-VA) 3.5 ,但应与更低电压一起使用。 因此,OPA333受到过高电压的影响,并且正在崩溃。  

    如果您需要更高的电源电压斩波器运算放大器,请查看OPA188:

    www.ti.com/.../opa188.pdf

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的天啊,我怎么会错过这个。 非常感谢。
    我们没有时间订购更多的组件,但我们已经有一个OPA333,所以我们将把5V分配为+/-2.5V,并希望获得最佳效果
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nicolai,

    OPA2333应 完全可靠,具有 +/-OPAV 2.5 电源。 我很高兴我能提供帮助。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程