This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA140:如何在非反相应用中驱动保护环

Guru**** 2929150 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA140, OPA827, OPA657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/601908/opa140-how-to-drive-a-guard-ring-in-non-inverting-applications

部件号:OPA140
主题中讨论的其他部件: OPA827OPA657

尊敬的支持人员:

我正在设计基于OPA140的具有高Z输入的低噪声缓冲器/放大器(同相)。 我正在考虑在PCB中放置一个保护环

屏蔽输入,非反相引脚,使其不受漏电流的限制。 奇怪的是,我在文献中发现了两种不同的方法:

-使用反相引脚驱动反相/非反相输入周围的保护环

请参阅应用程序中的实例图15。注:

以及图 28在论文中:

-使用同相引脚驱动反相/同相输入周围的保护环

有关实例,请参见图。 26在应用程序中。注意

以及ADI数据表中的图52:

我必须承认,我感到有点困惑。

我会提出第一种方法:以清晰的低阻抗节点驱动防护环。阻抗节点似乎非常合理。 但是,这似乎不是唯一的方法...

我们非常感谢您提供任何意见/建议。 防护环驱动方案是否取决于特定运算放大器? 如果是这样,最适合的是什么

OPA140,OPA827和OPA657?

感谢您的参与和支持。

此致,

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Alberto,

    这是很多信息。 我认为您知道的最重要一点是:"使用清晰的低阻抗节点驱动防护环似乎非常合理。" 您列出的各种资源都强调了这一点。

    不是为了让事情变得更加混乱,但美国国家半导体公司的Bob Widlar早已提供了一些关于电子输入防护主题的直接信息。 您可以在此处找到该信息:

    OPA140输入偏置电流低,但不是超低。 您可能会发现,如果完全清洁PC板,去除所有的焊剂残留物和污染物,则泄漏电流不是问题。 污染是我们通常用极低电流水平的PC板来对付的问题。 我们发现,通过超声波清洗器运行板总成两次通常会将泄漏电流敲至不存在问题的位置。 也就是说,添加输入保护环就是增加保险。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Thomas:

    感谢您的意见。

    我现在要设计主板并尝试不同的解决方案。 让防护环允许我尝试

    OPA140之外的不同运算放大器,包括超低电流的运算放大器。 所以我觉得更舒服...

    感谢你能抽出时间。

    此致,

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Alberto,

    另请参见五月"Femtoamp" EDN文章。 他们解释了防护装置-参考的Keithy Low Level Measurements手册是非常丰富的资源。

    http://www.edn.com/design/analogue/436.8681万/Design-femtoampere-circuits-with-low-leakage-part-one

    http://www.edn.com/design/analogue/437.5459万/Design-femtoampere-circuits-with-low-leakage---Part-2--Component-selection

    http://www.edn.com/design/analogue/439.5651万/Design-femtoampere-circuits-with-low-leakage---Part-3--Low-current-design-techniques

    Microchip Appnote AN-1258,Figs 25和26毫无意义。 您永远不会使用输入信号作为防护! 这只是在输入中添加一个大天线,使情况更糟! 这就是您感到困惑的原因-它们是不正确的。

    您可以防止图25的输出(缓冲区),并关闭图26的求和节点(反相)。 理论上说,由于反馈,两个运算放大器输入应处于相同的电位,因此您希望保护低阻抗(非信号)源(在这种情况下是反馈网络,而不是源)。

    托马斯给我们带来了一个古老但很好的东西。 这一概念在40多年来一直没有改变,仍然适用于"现代"放大器-无论其品牌或型号如何。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Paul:

    非常感谢您的回复。 现在我感觉更舒服了:Microchip Appnote AN-1258 (以及ADI数据表)非常测量领先。 正如您所指出的,他们建议制作天线而不是保护环...
    对我来说,这是最后的答案。
    再次感谢您的参与和您添加的参考:好纸!
    此致,
    Alberto