Other Parts Discussed in Thread: OPA140, OPA827, OPA657
主题中讨论的其他部件: OPA827, OPA657
尊敬的支持人员:
我正在设计基于OPA140的具有高Z输入的低噪声缓冲器/放大器(同相)。 我正在考虑在PCB中放置一个保护环
屏蔽输入,非反相引脚,使其不受漏电流的限制。 奇怪的是,我在文献中发现了两种不同的方法:
-使用反相引脚驱动反相/非反相输入周围的保护环
请参阅应用程序中的实例图15。注:
以及图 28在论文中:
-使用同相引脚驱动反相/同相输入周围的保护环
有关实例,请参见图。 26在应用程序中。注意
以及ADI数据表中的图52:
我必须承认,我感到有点困惑。
我会提出第一种方法:以清晰的低阻抗节点驱动防护环。阻抗节点似乎非常合理。 但是,这似乎不是唯一的方法...
我们非常感谢您提供任何意见/建议。 防护环驱动方案是否取决于特定运算放大器? 如果是这样,最适合的是什么
OPA140,OPA827和OPA657?
感谢您的参与和支持。
此致,
Alberto