This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:静态电流与实际工作电流的比较

Guru**** 2988080 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, ADS8900B, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/601095/ths4551-quiescent-current-v-s-actual-operating-current

部件号:THS4551
主题中讨论的其他部件: ADS8900B, TINA-TI

您好,

THS4551的静态工作电流在数据表中列为最大1.92mA。 电源针脚VS+连接至5伏,VS-接地。
全差动放大器THS4551用于实施带通滤波器,带通范围介于20Hz和285 kHz之间,放大因数为10。
THS4551 (输出和输出+)的输出通过电荷反冲滤波器连接到ADS8900B的模拟输入(AINP和AINM)。

问题1. 除静态工作电流(1.92mA)外,5伏电源导轨必须向VS+提供多少附加电源电流,以确保设计正常运行?

问题2. THS4551的电源电流需求是否随其提供给输入信号的增益而增加?

问题3. ADS8900B的模拟输入(AINP和AINM)是否具有高输入阻抗? THS4551的输出(输出和输出+)将有多少电流流向此输入?  

提前感谢
Deepak V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak您好!

    所需的额外电流量主要取决于 您尝试从放大器输出驱动的电压电平。 最大电压摆动除以总有效负载(反馈网络,负载电阻器,负载电容器和ADC输入的组合)将为您提供放大器将消耗的峰值电流。 最简单的估计方法是在应用的等效电路中使用THS4551模型运行快速TINA-TI模拟。

    如果您知道峰值输出电压,我可以帮助您运行模拟来确定动态电流消耗。

    此致,

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jacob,

    感谢您的支持。 峰值输出电压约为3.8V。

    谢谢,此致
    Deepak V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用TINA-TI和您的电路在3.8Vpp输出下运行了一个模拟,并从电源电流测量了大约11.2 mA峰值,如下图所示。 您可以从链接 TINA Simulation下载我的原理图。 对于您的电源,您当然需要设计一些超出模拟显示的额外电流,以考虑任何未预测的电流需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob,

    我模拟了自己上传的TINA设计文件,发现电源电流需求约为11.2mA。
    我亦会在最后确定电力供应需求时,注意维持额外的电流差额。  

    再次感谢 你们帮助我解决了我的疑虑。

    谢谢,此致
    Deepak V