Other Parts Discussed in Thread: OPA2541
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:OPA2541 德拉斯,
我们的客户正在使用我们的其中一个运算放大器OPA2541AM ,他有一个问题:estore显示 OPA2541AM的温度范围 是 –55°C到+125°C,而数据表显示的温度范围是 –25°C到+85°C 哪一个是此设备的工作温度范围。
此致,
Ricardo