This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2541:OPA2541AM的工作温度范围

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/601721/opa2541-operating-temperature-range-of-opa2541am

部件号:OPA2541

德拉斯,

我们的客户正在使用我们的其中一个运算放大器OPA2541AM ,他有一个问题:estore显示 OPA2541AM的温度范围 是 –55°C到+125°C,而数据表显示的温度范围是 –25°C到+85°C 哪一个是此设备的工作温度范围。  

此致,

Ricardo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Richardo,

    数据表是 设置优先级的文档。 OPA2541数据表电气特性表列出了AM和BM等级的指定温度范围,即-25 C至+85 C (TC)。  表的"条件"列中列出的指定"指定温度范围"的参数适用于该温度范围。 否则,它们在TC = 25 C时指定,如表顶部所示。

    我怀疑,当从数据表传输在线信息时,OPA2541SM温度范围被意外地与AM和BM等级相吻合。 我会提醒我们的营销工程师 注意此错误并要求更正。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Thomas:

    非常感谢, 我会告诉我的客户。

    此致,

    Ricardo