This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA380:复合运算放大器理论,用于精度的机制

Guru**** 1832870 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA188, THS3125, OPA380, OPA659, OPA656
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/608635/opa380-composite-op-amp-theory-mechanism-used-for-precision

部件号:OPA380
主题中讨论的其他部件:OPA188THS3125OPA659OPA656

您好,

我想更好地了解OP380使用的机制,以便在作为电流反馈运算放大器的同时实现低输出直流偏移。 在数据表中,它提到它有另一个内部运算放大器,它将自动归零连接到同相引脚,如下所示:

是否可以将同一策略用于任何当前反馈运算放大器? 例如,如果我想创建一个具有THS3125和OPA188的复合运算放大器。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrew,

    我认为OPA380不是当前反馈运算放大器。 它更像是一个电压反馈运算放大器 ,用于电流到电压转换或变阻应用 ,还执行 直流偏移校正。

    我认为不能对电流反馈运算放大器使用相同的策略,因为如果在 其反馈网络中添加电容器,它会变得不稳定。 因此,使用THS3125和OPA188构建类似于  OPA380的反向阻抗电路将不起作用。 但是,您应该能够使用电压反馈放大器(如OPA656或OPA659)和OPA188来构建类似于OPA380的具有自动零直流偏移校正的转换阻抗电路。

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit:

    感谢您的回答。 我浏览了OPA380的数据表,您说得对,没有任何地方提到当前的反馈。 我认为这是电流反馈,因为它具有高带宽和提供高输出电流的能力。

    如您所述,如果反馈回路上有电容器,THS3125将变得不稳定。 但是,如果在OPA380内部时将其与OPA188连接,则只有在忽略75pF时,才会有一个电容器横跨OPA188。 这不起作用吗?

    再次感谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrew,

    是的。 如果没有THS3125两端的反馈电容器,您可能可以执行此操作。 我不认为75pF 是 反阻抗反馈回路的一部分, 因为它充当 直流偏移校正电路(OPA188电路)的正反馈。

    需要注意的一点是 ,出于稳定性目的,我会小心THS3125变阻抗增益不要低于数据表中提到的RF值。

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit:

    感谢您的回答。 您会将OPA188电路调谐至什么带宽? 由于它主要进行直流偏移校正,我是否应该将它调到低频率,例如100Hz? 此外,我一定会了解THS3125的正确电阻值,感谢您的注释。

    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andrew,

    是的。 大约100Hz的带宽足以调整OPA188电路以获得直流偏移。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你Rohit