主题中讨论的其他部件:OPA188, THS3125, OPA659, OPA656
您好,
我想更好地了解OP380使用的机制,以便在作为电流反馈运算放大器的同时实现低输出直流偏移。 在数据表中,它提到它有另一个内部运算放大器,它将自动归零连接到同相引脚,如下所示:
是否可以将同一策略用于任何当前反馈运算放大器? 例如,如果我想创建一个具有THS3125和OPA188的复合运算放大器。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我想更好地了解OP380使用的机制,以便在作为电流反馈运算放大器的同时实现低输出直流偏移。 在数据表中,它提到它有另一个内部运算放大器,它将自动归零连接到同相引脚,如下所示:
是否可以将同一策略用于任何当前反馈运算放大器? 例如,如果我想创建一个具有THS3125和OPA188的复合运算放大器。
谢谢!
您好,Andrew,
我认为OPA380不是当前反馈运算放大器。 它更像是一个电压反馈运算放大器 ,用于电流到电压转换或变阻应用 ,还执行 直流偏移校正。
我认为不能对电流反馈运算放大器使用相同的策略,因为如果在 其反馈网络中添加电容器,它会变得不稳定。 因此,使用THS3125和OPA188构建类似于 OPA380的反向阻抗电路将不起作用。 但是,您应该能够使用电压反馈放大器(如OPA656或OPA659)和OPA188来构建类似于OPA380的具有自动零直流偏移校正的转换阻抗电路。
此致,
Rohit
您好,Rohit:
感谢您的回答。 我浏览了OPA380的数据表,您说得对,没有任何地方提到当前的反馈。 我认为这是电流反馈,因为它具有高带宽和提供高输出电流的能力。
如您所述,如果反馈回路上有电容器,THS3125将变得不稳定。 但是,如果在OPA380内部时将其与OPA188连接,则只有在忽略75pF时,才会有一个电容器横跨OPA188。 这不起作用吗?
再次感谢!
Andrew