This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903-Q1:Vcc负耐受电压(8针)

Guru**** 2761465 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/609925/lm2903-q1-about-negative-withstand-voltage-of-vcc-8-pins

部件号:LM2903-Q1

您好,Expert,

感谢您对我的一贯支持。

我有一个关于LM2903-Q1的简单问题。

您能告诉我Vcc (8针)的负耐受电压吗?

虽然数据表中将正耐受电压值描述为36 V,

未提及负压阻力值。

最好的,富豪

Noriaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Noriaki:

    一般情况下,不应向电源针脚施加负电压。

    对于这些设备,它们应能承受高达-0.3V的电源电压而不会造成任何损坏。 同样,由于数据表中未说明,因此不会对此进行说明或保证。

    由于很难将电源引脚上的电流限制为小于1mA,因此实际反向电压需要保持在足够低的水平(<300mV),以不会导致接点反向偏置。

    如果电源线预期为负电压,则整个线路应具有适当大小的肖特基二极管,以防止正电源线呈负电压。