This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH3401:偏移调整

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/601480/lmh3401-offset-adjust

部件号:LMH3401
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

您好,

如果图54电路中的VCM = 1.7 V且Vref =+ 10 mV,是否会获得以下输出?

输出电压+=+ 1.710 V =+ 1.700 V (CM)+ 0.010 V (参考电压)
输出电压-=+ 1.690 V =+ 1.700 V (CM)- 0.010 V (参考电压)。

此致,
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我想将偏移添加到VCM。
    如果未使用上述方法,请告诉我添加偏移的应用示例。

    此致,
    柳枝
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,柳枝,

    可以,您可以使用上述方法将偏移量添加到输入共模。  但是,您需要  小心应用的输入偏移 ,因为它将是 输出处的放大偏移。 因此,10mV输入偏移在输出处将显示为32mV偏移。 您可以使用DC分析在TINA-TI中模拟这种情况,如下所示。

    附加的TINA-TI原理图相同: e2e.ti.com/.../LMH3401_5F00_InputOffset.TSC

    此致,

    Rohit