请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMH3401 主题中讨论的其他部件:TINA-TI
您好,
如果图54电路中的VCM = 1.7 V且Vref =+ 10 mV,是否会获得以下输出?
输出电压+=+ 1.710 V =+ 1.700 V (CM)+ 0.010 V (参考电压)
输出电压-=+ 1.690 V =+ 1.700 V (CM)- 0.010 V (参考电压)。
此致,
柳枝