Other Parts Discussed in Thread: LM2903
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM2903 我对这部分的共模范围很好奇。 标称最小值为0V,这是良好的,但输入可以接近0V吗? 我提出这个问题是因为我有一个应用程序,我希望一个输入(参考)为50mV,而另一个输入将大于或小于此值至少10mV,具体取决于电路条件。 我意识到主板上的噪音可能会在这里造成问题,但这不是我对这个问题的主要关注。 我的真正问题是LM2903比较器状态是否会在输入电压如此低的情况下确定? 如果是这样,还能降低吗? 参考输入是否能处于20mV,如果其他输入大于或小于10mV,输出是否会相应地改变状态?
我对功能方框图进行了快速电路分析,结果显示,是的,只要差分复合晶体管输入下方的电流镜像具有足够的VCE,这应该是有效的。