This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:输入共模范围的实际值是多少?

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/600911/lm2903-how-low-can-the-input-common-mode-range-really-be

部件号:LM2903

我对这部分的共模范围很好奇。 标称最小值为0V,这是良好的,但输入可以接近0V吗? 我提出这个问题是因为我有一个应用程序,我希望一个输入(参考)为50mV,而另一个输入将大于或小于此值至少10mV,具体取决于电路条件。 我意识到主板上的噪音可能会在这里造成问题,但这不是我对这个问题的主要关注。 我的真正问题是LM2903比较器状态是否会在输入电压如此低的情况下确定? 如果是这样,还能降低吗? 参考输入是否能处于20mV,如果其他输入大于或小于10mV,输出是否会相应地改变状态?

我对功能方框图进行了快速电路分析,结果显示,是的,只要差分复合晶体管输入下方的电流镜像具有足够的VCE,这应该是有效的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Joshua,

    是的。 在0V,10mV,50mV或1.000V时,它将在技术规格范围内。

    在输入之间进行差异比较。 您可能处于1.000V和1.001V或0V和1mV -响应相同。

    如您所见,PNP输入级的高侧有后视镜。 因此,只要整个反向器到V+的电压超过1.5V ("V+- 1.5 "规范来自此处),输入级将正常工作。 理论上,输入范围稍低于地面-但冲模基板泄漏会导致问题。 因此,您可以在0伏的电压下正常工作。

    但也有错误来源。 最大的是比较器的内部偏移,您必须克服该偏移才能进行转换。 这将因设备而异,但将在数据表规格范围内。 请记住,偏移量为+/-,因此2903的最大偏移量在室温下为±7mV,超过温度为±15mV!。

    因此,由于存在此偏移,您可能会预期三尖点为0V,但实际跳闸点可能介于+15mV到-15mV之间。 显然,对于单个电源电路,-15mV跳闸点可能是一个问题。 这是一个致命的错误,假设将一个针脚接地,当地面上有几毫伏电压时,它会跳闸。 您必须克服-15mV加上过速才能使比较器跳闸。 如果偏移量为正值,则可能永远不会跳闸! 您希望具有增量大于偏移量的非常定义的跳闸点。

    如果您考虑一下-如果您将输入关联在一起-输出应该是什么?? 高还是低? 内部偏移将确定...

    另一个问题是输入电压接近参考电压时会出现"颤振"。 比较器将开始触发(内部和外部)噪声峰值。 这就是为什么通常会添加滞后,但这也会侵蚀阈值设置。

    请参阅有关“Chatter”的博客:

    e2e.ti.com/.../comparators-what-s-all-the-chatter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我从某人那里得到的关于技术问题的最佳回答之一。 我注意到了这一偏差,我充分意识到了震动和滞后的必要性。 非常感谢。