This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA659:如何通过电源引导降低输入电容?

Guru**** 2928990 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA659, TL081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/600269/opa659-how-to-reduce-the-input-capacitances-via-power-supply-bootstrapping

部件号:OPA659
主题中讨论的其他部件: TL081

你好

我研究了一些论文。 我找到了一些有用的主题,希望在下面分享。 但我无法通过OPA659单位增益来管理此技术! 请帮帮我。

电源为+-5V

我计算了单位增益放大器的ft (我认为ft是单位增益频率,即开环增益等于1的频率),具体取决于它大约在100MHz到200MHz之间的情况。

所以我选择了RB=7.5K和CB=10pF。但是由于使用了+-5V电源,我无法计算RV和CV!

无论如何,我需要一种有效的方法来减少输入容量。

重组

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否尝试详细说明为什么不能使用+/-5V电源来计算RV和CV? 此外,如果您可以附加不起作用的模拟电路原理图,这将非常有用。

    看看您在帖子中提到的引导技术,它似乎可以将放大器共模输入电容从5-10pF提高到pF的一小部分。 OPA659共模输入电容似乎在2.5pF左右,应该足够低,可以接收100至200MHz的输入频率。 因此,我不确定  它将为  这些频率带来多少额外好处,包括外部引导电路。 此外,您是否已了解本文中提到的降低运算放大器输入电容的方法: e2e.ti.com/.../2055.5706.boostrapping-techniques-to-improve-the-bandwidth-of-transimpedance-amp.pdf

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA659的CM输入电容为2.5 pF。 有关传感器电阻和电容,电路设置,应用等的信息不足,但2.5 pF电容是否过大?

    本文档中提到的TL081是非常旧的部件(1977),仅为3 MHz设备。 因此,可能需要输入电容降低技术,但OPA659这样的器件的输入电容要低得多。

    另外,我也找不到你们在这里提到的文件,以获得更多关于电路或在帖子中提到的一些项目的背景信息(找不到RV电阻器)。 但是,所提到的被动(第一个图)和主动引导(图10.17)技术是复杂的,非常容易受到振荡的影响。 也许您甚至不需要使用该技巧。

    谢谢!

    Keyur