Other Parts Discussed in Thread: OPA659, TL081
主题中讨论的其他部件: TL081
你好
我研究了一些论文。 我找到了一些有用的主题,希望在下面分享。 但我无法通过OPA659单位增益来管理此技术! 请帮帮我。
电源为+-5V
我计算了单位增益放大器的ft (我认为ft是单位增益频率,即开环增益等于1的频率),具体取决于它大约在100MHz到200MHz之间的情况。
所以我选择了RB=7.5K和CB=10pF。但是由于使用了+-5V电源,我无法计算RV和CV!
无论如何,我需要一种有效的方法来减少输入容量。
重组