This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA326:EMG放大器使电源电压从3.3 V下降到2.7 V

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: INA326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/600618/ina326-emg-amplifier-causes-supply-voltage-to-drop-form-3-3-v-to-2-7-v

部件号:INA326

大家好,

我围绕INA326仪器放大器设计了EMG放大器。  它焊接在带有巨大接地平面的双层印刷电路板上。 在没有INA电路的情况下通电时,电流为9.5 mA,电源电压保持在3.3 V左右。在INA电路通电时,电流为19.3 mA,电源电压降至2.7 V

这是电路的示意图:

我测量到U4A输出上的电压,结果正常。 放大器和滤波器偏置到VCC/2。  BAT754S用于ESD保护。

所有迹线都保持较短,而且还有地面。 INA布局的一部分:

我和我的朋友谈论过这条赛道,我们不知道为什么会出现这种情况。

我非常感谢你的帮助和对这个问题的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Filip,
    您必须为两个输入端子的输入偏置电流提供电流路径-您不能如原理图所示浮动它们。 如果没有输入偏置电流路径,输入将浮动至其中一个导轨,从而导致电路操作不当。