Other Parts Discussed in Thread: THS6214
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:THS6214 大家好,
我的客户正在宽带PLC应用中使用THS6214/2。 现在,我们对D1/2输出引脚电压容差有疑问。
在我的设计中,Vs+= 12V,Vs-= 0V。我们有一个TVS二极管从D1/2输出连接到GND,如下图所示。
TVS二极管的正向电压为+2V,这意味着当Vs -= 0V时,我们有风险将-2V应用于D1/2输出引脚。 我想知道这种情况是否会损坏THS6214?
事实上,我的客户想要了解THS6214的输出级功率模型,是CMOS模型还是BJT模型? 客户相信,如果我们使用BJT流程,THS6214在这种情况下可能会很好地工作。
欢迎您提出任何意见。
最佳,
卢克