This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:厚度<0.6 mm

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/599889/lm358-thickness-0-6mm

部件号:LM358

尊敬的先生

我想使用双通道和厚度< 0.6 mm OP

以下是ST解决方案,请参考 DFN8 2x2封装,厚度仅为0.55 mm

请帮助建议TI解决方案  

要求:慢速信号/ DFN封装/最便宜 (DSBGA不能使用)