请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM358 尊敬的先生
我想使用双通道和厚度< 0.6 mm OP
以下是ST解决方案,请参考 DFN8 2x2封装,厚度仅为0.55 mm
请帮助建议TI解决方案
要求:慢速信号/ DFN封装/最便宜 (DSBGA不能使用)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生
我想使用双通道和厚度< 0.6 mm OP
以下是ST解决方案,请参考 DFN8 2x2封装,厚度仅为0.55 mm
请帮助建议TI解决方案
要求:慢速信号/ DFN封装/最便宜 (DSBGA不能使用)
起亚
我建议。
TLV342IRUGR高度< 0.4