请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ISO124 大家好,
客户正在使用ISO124。
如果VS1为+15V,-VS1连接到GND1,+VS2为15V,-VS2为-15V,是否可以正常工作?
如果正常, 在这 种情况下输入和输出电压范围是多少?
祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.